This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:当电源电压低于推荐的工作条件时THVD1550的性能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655915/thvd1550-behavior-of-thvd1550-when-the-power-supply-voltage-is-lower-than-the-recommended-operating-conditions

部件号:THVD1550

您好,支持团队,

我有关于RS-485收发器THVD1550的问题。

请告诉我电源电压低于推荐的工作条件(4.5 V或更低)时THVD1550的电气行为。
在电源启动或关闭的转换状态下,驱动器和接收器的输出电压是多少?
在这种情况下,每个输出是否会变形或摆弄?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masanori-San,
    内部THVD1550具有POR电路来监控电源。 如果电源低于4.5V但高于POR阈值,则设备仍可正常工作,但可能无法满足某些规格要求。 如果电源过低,POR将关闭设备,因此TX和RX输出将变为高Z。在通电/断电阶段,设备不会在这些输出引脚上产生任何故障(第一页上突出显示的功能)。 如果您有任何特定的使用案例,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ho-san:

    感谢您对我的亲切指导。

    我们的客户计划使用具有多点连接的RS-485通信。
    客户担心在关闭一个RS-485收发器"THVD1550/"连接的多点线路时RS-485通信是否会受到影响。

    我认为应用POR的状态没有问题,因为驱动程序的输出是Hi-Z
    但是,由于客户的系统配置,RS-485收发器的电源电压在电源关闭时缓慢下降。
    客户关心的是RS-485收发器的驱动器是否在应用POR之前不需要输出。

    既然没有出现故障,我能否理解以上观点没有问题?

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masanori-San,

    从您的描述来看,这 不应该  是应用程序中的问题。 该设备设计为 在通电/断电情况下不会出现故障,其中考虑了许多变化,如斜坡时间。 如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ho-san:

    感谢您的解释。

    我知道没有人担心电源关闭缓慢。
    我认为客户可以轻松使用

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masanori-San,

    不用客气。 如果您有任何进一步的疑虑或问题,请随时告知我。

    此致,