请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4392万 主题: TPS2.582万中讨论的其他部件
您好,
我正在研究将USB Type-A端口转换为USB Type-C的TI设计 我使用BQ2.4392万来确定我连接到哪种类型的A型端口,然后使用CHG_DET引脚向C型设备发出信号,是通告STD电流还是1.5A。 我正在使用TPS2546-EVM作为DCP,CDP,SDP和Apple充电。 BQ2.4392万似乎可以正确检测每个充电器,但我想了解我拍摄的示波器。
系统似乎工作正常,但在查看CDP和DCP端口时,我看不到正在进行二次检测。 这是因为TOW_BAT针脚总是高的,因此2.0 开关总是打开的吗?
DCP:
谢谢!
多诺万