This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:次级检测

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656056/bq24392-secondary-detection

部件号:BQ2.4392万
主题: TPS2.582万中讨论的其他部件

您好,

我正在研究将USB Type-A端口转换为USB Type-C的TI设计  我使用BQ2.4392万来确定我连接到哪种类型的A型端口,然后使用CHG_DET引脚向C型设备发出信号,是通告STD电流还是1.5A。  我正在使用TPS2546-EVM作为DCP,CDP,SDP和Apple充电。  BQ2.4392万似乎可以正确检测每个充电器,但我想了解我拍摄的示波器。

 系统似乎工作正常,但在查看CDP和DCP端口时,我看不到正在进行二次检测。  这是因为TOW_BAT针脚总是高的,因此2.0 开关总是打开的吗?

CDP:

DCP:

 主检测脉冲也不同。  对于DCP模式,脉冲非常短。

谢谢!

多诺万   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Donovan,

    请了解TUSB32x系列。 它符合您的要求。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的推荐。  TUSB32x系列将取代TPS2.582万,而TPS2.582万不是我们的目标。  TPS2.582万包含用于保护的集成电源开关,可用作USB Type-C源控制器,因此非常适合该设计。

    仍需要BQ2.4392万来检测我们所连接的A型端口类型。  部件没有进行二次检测是否有任何原因?

    此致,

    多诺万