请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5981万 TPS6.5981万会根据配置保持复位。 端口连接约4秒,断开约7秒。 我探测了RESETZ引脚-以相同的速率切换。 闪存访问以相同的时间间隔重新启动。 我尝试了实用工具中的UFP高级模板,它的行为相同。 我想知道为什么我看到重置-我检查了VBUS,3.3 ,V 3.3 -都是稳定的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS6.5981万会根据配置保持复位。 端口连接约4秒,断开约7秒。 我探测了RESETZ引脚-以相同的速率切换。 闪存访问以相同的时间间隔重新启动。 我尝试了实用工具中的UFP高级模板,它的行为相同。 我想知道为什么我看到重置-我检查了VBUS,3.3 ,V 3.3 -都是稳定的。