This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:TPS6.5981万保持重新配置/重置

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654228/tps65981-tps65981-keeps-reconfiguring-resetting

部件号:TPS6.5981万

TPS6.5981万会根据配置保持复位。 端口连接约4秒,断开约7秒。 我探测了RESETZ引脚-以相同的速率切换。 闪存访问以相同的时间间隔重新启动。 我尝试了实用工具中的UFP高级模板,它的行为相同。 我想知道为什么我看到重置-我检查了VBUS,3.3 ,V 3.3 -都是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UMA,

    几个问题:

    • 您是使用981-EVM还是使用定制板进行这些测试?
    • 连接的SRC/DFP是什么?
    • 您能否捕获并共享测试的PD日志?

    谢谢,此致,
    Praneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praneet,

    我们使用的是定制板。 我正在尝试连接到笔记本电脑。

    我不知道如何获取PD日志,是通过使用I2C总线读取寄存器状态吗?

    谢谢

    -Uma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uma:

    您需要使用USB-PD分析器获取PD日志。

    谢谢!
    拉胡尔