请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656202/ds90ub940-q1-i2s-clock
部件号:DS90UB940-Q1您好,TI,
我想确认Ds90UB940的I2S时钟。请您回答问题吗?
问题1. 是否可以使用705.6KHz的I2S时钟?
问题2. 在数据表的“8.3 .12.2 I2S抖动清除”中 ,它提到了这一点
....小于1MHz时,必须通过寄存器0x2B[7]禁用此功能......
但是 add:0x2b[7] 被保留了,数据表中没有描述。
为了绕过抖动消除器, 用户应将1设置为 0x2b[7],正确吗?