This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:I2S时钟

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656202/ds90ub940-q1-i2s-clock

部件号:DS90UB940-Q1

您好,TI,

我想确认Ds90UB940的I2S时钟。请您回答问题吗?

问题1. 是否可以使用705.6KHz的I2S时钟?

问题2.  在数据表的“8.3 .12.2 I2S抖动清除”中  ,它提到了这一点

      ....小于1MHz时,必须通过寄存器0x2B[7]禁用此功能......

     但是 add:0x2b[7] 被保留了,数据表中没有描述。

    为了绕过抖动消除器, 用户应将1设置为 0x2b[7],正确吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Kobayashi:

    如果I2S时钟低于1MHz,Reg 0x2B[7]应为1,Reg 0x2B[6]应为0以禁用PLL。  

    如果您有设置,您可以测试I2S在该配置中是否工作正常。 如果您没有,请告诉我,我可以为您测试。

    此致,

    Cera