请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO3082 主题中讨论的其他部件: Tida-0.0333万
大家好,
我们的一家客户正在考虑为其下一产品使用ISO3082。
对于这些产品,因为他们希望看到TIDA-0.0333万的PCB布局模式 作为一个参考,
但他们看不到PCB图案。
您能给我 提供 TI-0.0333万 PCB布局的Garber数据吗?因为您可以打开Garber数据吗?
非常感谢您的帮助。
此致,
中井和谷。