This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:是否可以提供TIDA-0.0333万 PCB Garber数据?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656239/iso3082-can-tida-00333-pcb-garber-data-be-delivered

部件号:ISO3082
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0333万

 大家好,

 我们的一家客户正在考虑为其下一产品使用ISO3082。

 对于这些产品,因为他们希望看到TIDA-0.0333万的PCB布局模式 作为一个参考,

他们从以下URL http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0333万?keyMatch=tida-00333&tisearch=Search-EN-Everything下载0.0333万下载了PCB源文件

 但他们看不到PCB图案。

 您能给我 提供 TI-0.0333万 PCB布局的Garber数据吗?因为您可以打开Garber数据吗?

 非常感谢您的帮助。

 此致,

 中井和谷。