主题中讨论的其他部件: TCA9617B
你(们)好
由于SCLA sdaa的外部拉力较高,因此客户可以看到Vcca为3.3V,Vccb为0v的情况。
但他们发现SCLA和sdaa是0.9V,SCLB,sdab和en pin是0v。
我看到数据表这样说
由于SCLA和SDAA上的ESD保护要求,需要在VCCA之前为VCB通电。 如果在VCCB通电之前将SDA和SCL (A侧或B侧)上拉至正电压,则SCA和SCL针脚可能会出现严重的电流泄漏,从而导致它们被拉下。 即使设备断电,SDA和SCL线路也不应被拉至高于VCCB的电压
那么,情况是否相同呢?
谢谢。