Other Parts Discussed in Thread: TLK1221EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK1221EVM 您好,
我们有一位客户询问以下问题:
“我正在寻找可生成PRBS7并降低至10Mb/s数据速率的EVM。 您是否有此类产品可用? 我们以前使用过TLK1221EVM评估模块,但其支持的数据速率为0.6G至1.3Gb/s。”
我找不到支持较低数据速率的EVM板,是否有人可以提出任何建议?
谢谢!