This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221EVM:PBR和数据速率

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654243/tlk1221evm-pbrs-and-data-rates

部件号:TLK1221EVM

您好,

我们有一位客户询问以下问题:

“我正在寻找可生成PRBS7并降低至10Mb/s数据速率的EVM。 您是否有此类产品可用? 我们以前使用过TLK1221EVM评估模块,但其支持的数据速率为0.6G至1.3Gb/s。”

我找不到支持较低数据速率的EVM板,是否有人可以提出任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabe,

    请让我与团队核实一下。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabriel:

    不幸的是,在TLK系列中,EVM无法生成低至10Mbps的PRBS7。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您告知我们。

    此致,