Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65HVD1782-Q1 我们正在使用器件SN65HVD1782QDRQ1连接5V电源设备,这些设备需要0.7xVCC = 3.5V的VIHMIN。 SN65HVD1782QDRQ1 ( www.ti.com/.../sn65hvd1781-q1.pdf )的数据表在第5页中提到,VOHmin为2.4V。 设备SN65HVD1782QDRQ1由5V供电。 2.4V的规格是在VCC为5V还是3.3V时? VCC = 5V时的保证VOH是什么?