This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1782-Q1:SN65HVD1782-Q1

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655596/sn65hvd1782-q1-sn65hvd1782-q1

部件号:SN65HVD1782-Q1

我们正在使用器件SN65HVD1782QDRQ1连接5V电源设备,这些设备需要0.7xVCC = 3.5V的VIHMIN。 SN65HVD1782QDRQ1 ( www.ti.com/.../sn65hvd1781-q1.pdf  )的数据表在第5页中提到,VOHmin为2.4V。 设备SN65HVD1782QDRQ1由5V供电。 2.4V的规格是在VCC为5V还是3.3V时? VCC = 5V时的保证VOH是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。 VOH规格适用于3.3V和5V电源。 2.4V是标准TTL电压电平。 正如我所检查的,从 4.75V电源的有限特征参数数据来看, 它显示VOH高于4V。  如果您有其他问题,请告诉我。  
    此致,
    好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在VCC=4.75V时,保证的VOH > 4 V符合接口设备的VIH要求。 感谢您的反馈。