请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS250DF810 您好,
在 EN_SMB和READ_EN的级别转换期间,我们是否有任何时间要求?
谢谢!
Antony
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在 EN_SMB和READ_EN的级别转换期间,我们是否有任何时间要求?
谢谢!
Antony
没有明确的时间要求。
对于主模式,en_smb应永久浮动,对于从属模式,应永久向上拉至VDD。 根据EN_SMB固定设置,它确定主机对READ_EN_N执行的操作:
真诚地,
Rodrigo Natal
HSSC应用工程师
您好,Rodrigo:
客户希望我们具体检查他们的应用场景,以了解这两种信号,如下所述。 您是否会提供您的意见?
对于EN_SMB,它们只使用1K上拉电阻器到2.5V。 我觉得应该可以。
上升时间:404.6 ns (无上限) -> 979.6 ns (0.1uF)
下降时间:56.28 ns (无电容) -> 1.070 Us (0.1uF)
谢谢!
Antony