This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:EN_SMB和READ_EN计时要求

Guru**** 2475010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654540/ds250df810-en_smb-and-read_en-timing-requirement

部件号:DS250DF810

您好,

在 EN_SMB和READ_EN的级别转换期间,我们是否有任何时间要求?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有明确的时间要求。

    对于主模式,en_smb应永久浮动,对于从属模式,应永久向上拉至VDD。 根据EN_SMB固定设置,它确定主机对READ_EN_N执行的操作:

    • SMBus主模式(EN_SMB=Floor):当断言为“低”时,启动SMBus主模式EEPROM读取功能。 一旦EEPROM读取完成(通过确认all_done_N low (all_done_N低)来指示),此引脚可保持低电平,以便正常设备操作。\
    • SMBus从属模式(EN_SMB=1):当断言为“低”时,这会导致设备保持复位(SMBus状态机器复位和寄存器复位)。 此引脚应被拉高或保持浮动,以便在SMBus从属模式下正常操作。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rodrigo:

    客户希望我们具体检查他们的应用场景,以了解这两种信号,如下所述。  您是否会提供您的意见?

    •  对于EN_SMB,它们只使用1K上拉电阻器到2.5V。  我觉得应该可以。

    • 对于READ_EN (参见底部的原理图),客户驱动信号 “RETIMER0_1V8_RD_EN_FET_G”以驱动“RETIMER0_READ_EN_N”从高到低或从高到低。  因为他们在RETIMER0_READ_EN_N中看到了一些尖锐的波形, 所以他们在Q1.G ( RETIMER0_1V8_RD_EN_FET_G)中添加了0.1uF来解决这个问题。  这样做 会影响RETIMER1_READ_EN_N的上升/下降时间 请再次确认以下所列的上升/下降时间(在增加0.1uF后)对我们是否合适。

      上升时间:404.6 ns (无上限) -> 979.6 ns (0.1uF)

      下降时间:56.28 ns (无电容) -> 1.070 Us (0.1uF)

    谢谢!

    Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为客户的配置没有问题。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师