This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:客户实施以更换NXP

Guru**** 2932940 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB551, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654218/tusb501-customer-implementation-to-replace-nxp

部件号:TUSB501
主题中讨论的其他部件: TUSB551

您好,支持团队

我有一个关于使用TUSB501更换NXP PTN3.6221万A的客户问题:

我想就我们正在进行的新项目TUSB501向您咨询。 它是3.3V USB 3.0 单通道重驱动器。 在我们的方案中,数据是专有数据,而不是USB 3.0。 在通过长电缆接收960Mbps数据后,它将成为FPGA的接收器通道重驱动器。 逻辑是CML,它是交流耦合的。 此外,我们需要在此链路上插入电容器以进行电隔离。

 

目前,我们在其他项目中也使用了NXP PTN3.6221万A,但令人不愉快的是它的1.8V电源,而这种设计的功率预算非常有限,因此我们考虑使用3.3V的驱动器,它与其它电路共享导轨, 而且我们不必为1.8V的开关调节器。 我们找到了TI的5.0。 除了数据表太短,而且没有其1.8V TUSB551对应的详细信息外,它似乎是一个很好的选择。

 

以下是我目前提出的问题。 。

 

1)     我们是否可以假定TUSB501和TUSB551之间的电压差是电源电压? 这样我们就可以参考TUSB551的数据表,该数据表更加详细,面向应用。

2)     如果TUSB501的Tx和Rx两侧都有交流耦合,您能否告知影响?  我们只需要它用于接收器信道。

      对于其Rx,我了解USB 3.0 链路是自然的交流耦合,因此使用TUSB501进行交流耦合CML输入应该不会有问题。

B.      对于其Tx,我们计划插入150pF 3KV盖以用于隔离。 我不知道它是否会影响其正常操作(例如接收器检测),以及由于150pF而影响输出摆动设置。

 

 据我所知,我们在TUSB501的输出上使用交流电与0.1 uf电流耦合,我们是否可以在设备的输入上再次使用交流电耦合,如果是,我认为它需要比0.1uf更大的值。

 

你能对上述内容发表评论吗?

 

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jeff:

    我们已为此职位指派了一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      感谢您对TUSB501的关注,TUSB501和TUSB551非常相似,由于 TUSB501和TUSB551上的均衡级别不同,最好使用TUSB501-Q1数据表作为参考。  

      关于交流耦合,两侧使用交流耦合电容器完全没有问题,遗憾的是我们没有使用150pF的测试,因此我建议使用我们的其中一个EVM并更换交流耦合盖。 这是因为唯一的问题可能是互操作性方面的问题,因此测试它的最佳方法是使用客户正在使用的相同设备。

      我只关心这种定制信号,请描述所有的电气特性,以便我评估它是否与TUSB501兼容。

    此致,

    迭戈。