This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:未显示FB3

Guru**** 2592200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654561/ds90ub954-q1-fb3-not-shown

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

FB3未显示在图40中,如下所示。 我想知道在哪里可以找到FB3。 谢谢!

最佳,

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    FB3铁氧体磁珠为可选件。 请记住,图中仅显示了用于4G的典型PoC网络,如果满足系统返回损耗和噪声要求,则可以进行其他实施。 有关PCB板返回损耗要求,请参阅表223。