This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:T8未显示在定时图中

Guru**** 2590870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654560/ds90ub954-q1-t8-not-shown-in-timing-diagram

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

下面图225所示的DS90UB954的正时图未显示T8的正时顺序。 我想知道T8的时间顺序。 谢谢!

最佳,

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    在数据表中的当前正时图中,T8错误地显示为T7。 T8实际上是PDB从高到低脉冲宽度(硬重置),T7应该是T6和T8之间的时间(PDB在PDB硬重置之前的高时间)。

    我们将在数据表中更正此问题。