This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820应用程序问题。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653235/ds125br820-ds125br820-application-issue

部件号:DS125BR820

您好,先生,

我们的客户 方框图如下所示。

开机系统可以运行PCIe Gen 3,但运行一段时间后速度降至Gen1。

对于此应用程序, 有什么问题? 或为我推荐分享?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    所示的PCIe拓扑没有任何特定问题。  您是否知道与每个通道段相关的衰减特性。

    对于这种类型的应用,我建议在 DS125BR820上使用相对较低的CTLE和VOD设置开始测试。   

    您是否知道系统中其他组件的TX FIR设置?

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    如果通过DS125BR820的连接器,印刷电路板跟踪和电缆损耗为15~18dB,
    串联多少个DS125BR820装置?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    我只建议在PCBA信道上使用一(1)个DS125BR820,在PCBB信道上使用一(1)个DS125BR820,如方框图所示。  如果IDT设备两侧的信道仅为~ 15-18 dB,我建议在 数据表中使用CTLE "Level 2"和VOD "Level 3"。

    我们不建议在单个PCIe信道内级联多个中继器。

    当前的DS125BR820设置是什么?  链路可能过度均衡。

    此致,