This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:仅写入一个输出端口

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654214/tca9539-writing-to-only-one-output-port

部件号:TCA9539

 TCA9539PWR数据表第24页上的图31显示了在同一I2C操作中写入输出端口0和输出端口1的数据。

我的问题是,我是否可以在不写入输出端口1的情况下只写入输出端口0 (即在数据的第一个字节后发出停止命令)? 或者我是否被强制写入两个输出端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ro,

    "我的问题是,我是否可以在不写入输出端口1的情况下仅写入输出端口0 (即在数据的第一个字节后发出停止命令)?"

    -是的,可以在第一个字节后停止发送数据。 (不需要写入输出端口1)

    "或者我是否被强制写入两个输出端口?"

    -不需要。

    图31旨在显示此设备具有在寄存器对(输入|输出|配置|极性)中工作的AI (自动增量)功能,对于设计师/用户了解其存在非常重要。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Bobby!