This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042唤醒功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654021/tcan1042-wake-up-function

主题中讨论的其他部件:TCAN1042-Q1

1.如何使用Tcan1042唤醒功能?

2.如果MCU和TCAN1042处于休眠状态,您能否模拟一些RX (如TCAN1042)信号输入到TCAN1042,先唤醒TCAN1042,然后唤醒MCU?

3.如果TCAN1042和MCU都处于休眠状态,它们是否开始工作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    1.通过在STB引脚上放置逻辑高电平,TCAN1042-Q1器件进入待机模式,这是一种低功耗模式。 一旦进入此状态,驱动器(TXD)将被禁用,CAN总线默认为共模级别,RXD是低功耗监控模式。 要将设备从该状态唤醒,需要将特定模式发送到总线(数据表第22页和第23页详细介绍了此模式)。 一旦总线接收到此正确模式,RXD针脚将输出逻辑低电平脉冲。 此脉冲用于通知微控制器已收到唤醒消息,微控制器向STB引脚发送逻辑低电平,并且TCAN1042-Q1被唤醒。

    2.在(1)中描述的方法中,TCAN1042-Q1响应唤醒请求,但不会完全唤醒本身。 完全唤醒TCAN1042-Q1本身的唯一方法是操纵和控制STB引脚。 考虑到这一点,您可以使用某种电源(LDO,降压/升压转换器),在TCAN1042-Q1 RXD响应唤醒请求时,对低脉冲作出响应,但这与微控制器唤醒TCAN1042-Q1的结果相同。

    3.我不确定你问的是什么。 如果TCAN1042和MCU都处于低功耗状态,是,它们仍将工作并对TCAN1042-Q1总线上的唤醒请求作出响应。

    如果您需要进一步澄清或有其他问题,请告诉我。

    此致,