This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:AS DFP

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653277/hd3ss3220-as-dfp

部件号:HD3SS3220

您好,

我已经使用了HD3SS3220,作为UFP。 在UFP应用图中,当前通告是使用HD3SS3220的OUT1/OUT2信号生成的。

在当前通告中,使用当前模式引脚在DFP中进行一次,ADDR保持浮动状态,以便允许GPIO模式。 OUT1-OUT2-OUT3引脚是否应保持浮动?

请参阅随附的DFP角色HD3SS3220设计页,U2,U3,U4和U5是保护IC。

是否为DFP角色设计了转台?

此致,

Juanjo

e2e.ti.com/.../USBC_5F00_DFP_5F00_IF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    OUT1,OUT2和OUT3 (GPIO模式)引脚为漏极开路输出,因此这些端子必须连接到上拉电阻器。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复。

    您是否可以确认这甚至是在DFP模式下,ADDR保持浮动?

    推荐的上拉电阻值是多少?

    提前感谢!

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juanjo您好!

    我查看了DFP模式的原理图,它看起来很好,除了OUT1,OUT2和OUT3的上拉电阻器。 建议值为200k。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的支持,

    Juanjo