请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653277/hd3ss3220-as-dfp
部件号:HD3SS3220您好,
我已经使用了HD3SS3220,作为UFP。 在UFP应用图中,当前通告是使用HD3SS3220的OUT1/OUT2信号生成的。
在当前通告中,使用当前模式引脚在DFP中进行一次,ADDR保持浮动状态,以便允许GPIO模式。 OUT1-OUT2-OUT3引脚是否应保持浮动?
请参阅随附的DFP角色HD3SS3220设计页,U2,U3,U4和U5是保护IC。
是否为DFP角色设计了转台?
此致,
Juanjo