This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UR910-Q1:锁定和传递PIN状态详细信息

Guru**** 2483085 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663610/linux-ds90ur910-q1-lock-and-pass-pins-status-details

部件号:DS90UR910-Q1

工具/软件:Linux

大家好,

我们使用 DS90UR910-Q1芯片。 外部视频源输出板提供RIN+/-上的输入信号。

我们实际上是使用 Bitscope BS10u探测锁和通过引脚。 我们总是得到逻辑'0'(意味着低级别)  

  1. 锁销(NO-24)   
    1. 状态: 它显示逻辑'0'-->,这意味着PLL已解锁

  2. 通销(NO-25)
    1. 状态: 它显示逻辑'0'-->,表示通过=0:表示显示计时出现错误或损坏

我们的观察是否正确?

可能的原因是什么?

我们还对 Rin+和 Rin-引脚进行了探测,以便获得正确的信号。

请在回复时提出建议,这对我们非常有帮助。

- Ankit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ankit,

    您对锁定和传导销功能的理解正确。 为了帮助解决此问题,您是否可以确认外部视频源中的串行器正在传输FPD-Link II信号? 请参阅数据表第14页,了解可与DS90UR910-Q1配合使用的兼容串行器列表。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    感谢您的回复和建议。

    我们的FPD-Link II至CSI-2转换器芯片为:"UR910QSQ"
    我们正在使用串行器芯片: "UR905QSQ"


    - Ankit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    这里还有几个问题。

    DS90UR910如何反映 以下串行总线控制寄存器?

    1. CSI_UNH1
    2. CSI_UNH2
    3. CSI UNH3.
    4. CSI _ UNH4.
    5. CSI _ UNH5.
    6. CSI _ UNH6.
    7. CSI UNH7
    8. CSI _ UNH8.
    9. CSI _ UNH9.

     DS90UR910-Q1是否会根据传入的Rin+/-信号自动写入这些寄存器?

    或者,我们是否需要根据输入分辨率(至RIN+/-)配置上述寄存器??

    请回复。

    - Ankit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit,
    这些寄存器会自动刷新,您不需要对它们进行配置。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    感谢您的回复。

    那么,当DS90UR910-Q1写入这些寄存器时?
    以及与锁定/通过状态引脚和以上寄存器是否有任何关系?




    - Ankit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steven/Ryan,

    您能否为我们提供上述问题的答案?

    - Ankit。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ankit,
    开机后,UR910将自动加载定时设置。另外,由于锁定/通过用于检测FPD链路接收器链路而不是CSI端口,因此这与锁定/通过无关。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的回复。

    >>开机后,UR910将自动加载定时设置。

    我理解。

    例如:

    1. 我们正在将800x480 @ 60 fps RGB24分辨率数据的连续视频提供给DS90UR905串行器。
    2. 串行器的输出Rin +/-连接到DS90UR910。

    问题是:

    1. 当该输入信号的分辨率(800x480)反映在 CSI_UNH1-9中时?
    2. 在DS90UR910接收到Rin+/-引脚上的输入信号之前,锁销是否必须保持高位?

    - Ankit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Steven/Ryan,

    您能否为我们提供上述问题的答案?

    - Ankit。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patel,
    请参阅以下反馈:
    当该输入信号的分辨率(800x480)反映在CSI_UNH1-9中时?
    是的。如果更改了时间,则会更改登记簿。是否有问题?

    锁销是否应保持高电平,直到DS90UR910接收到Rin+/-针脚上的输入信号?
    不是,锁定是UR910的输出。锁定后,锁定输出为高。


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的回复。

    >>是的。如果时间发生变化,注册将会发生变化。是否有问题?  

    [Ankit]我只想确认当UR910更新CSI_UNH1-9寄存器时。

    >>锁定是UR910的输出。锁定后,锁定输出为高。

    [Ankit]所以,我的理解是对的,它将保持高水平直到RIN+/-有任何变化,对吗?

    因此,解码RIN+/-信号的UR910序列如下所示:

    1.解码RIN+/-信号并识别分辨率和时钟。 一旦确定UR910将更新CSI_UNH1-9寄存器。

    2.然后UR910锁定Rin+/-信号,并在锁销上给出输出'high (高)'。

    3.在输出MIPI接口上提供MIPI数据和CLK。

    这是正确的吗?

    - Ankit。

    - Ankit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,Ankit。
    项目1和项目2可以并行工作。谢谢。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Steven,

    感谢您的回复。 现在我理解了这个概念。

    谢谢你。

    - Ankit。