工具/软件:Linux
大家好,
我们使用 DS90UR910-Q1芯片。 外部视频源输出板提供RIN+/-上的输入信号。
我们实际上是使用 Bitscope BS10u探测锁和通过引脚。 我们总是得到逻辑'0'(意味着低级别)
- 锁销(NO-24)
- 状态: 它显示逻辑'0'-->,这意味着PLL已解锁
- 通销(NO-25)
- 状态: 它显示逻辑'0'-->,表示通过=0:表示显示计时出现错误或损坏
我们的观察是否正确?
可能的原因是什么?
我们还对 Rin+和 Rin-引脚进行了探测,以便获得正确的信号。
请在回复时提出建议,这对我们非常有帮助。
- Ankit。