This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6201EA:输出CML接口到FPGA LVDS输入

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK6201EA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665497/tlk6201ea-output-cml-interface-to-fpga-lvds-input

部件号:TLK6201EA

Ω 为CML型,带有“片上50-µ m反向端接至VCC。 "对于VCC来说,"后端终止"意味着什么? 这是否意味着它们都被拉至VCC?

将TLK6201EA的输出与Xilinx FPGA的LVDS配置输入接口的推荐输出结构是什么? SCAA059c的图18和19推荐了不同的方法,但我也看过其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    Dout +/-通过50欧姆电阻器内部上拉。 请查看此应用说明以了解LVCPECL,VML,CML和LVDS级别之间的接口:
    www.ti.com/.../slla120.pdf

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    以下是基于不同TI文献的一些不同终止方式。 您向我指出的文档有一个与SCAA059C中的不同的方案。 请参阅下文。

    http://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf

    www.ti.com/.../slla120.pdf

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

      在如何将此接口连接到一起方面有一些重要的变量。  如果数据经过编码和直流平衡,建议的解决方案是简单 地通过交流电连接链路,并允许 FPGA上的内部100 Ohm LVDS端接提供阻抗 匹配。

    如果数据未使用8b10b或类似编码,请尽可能多地提供有关接口的信息,因为可能需要DC耦合解决方案。

    谢谢,此致,

    李