请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLK6201EA Ω 为CML型,带有“片上50-µ m反向端接至VCC。 "对于VCC来说,"后端终止"意味着什么? 这是否意味着它们都被拉至VCC?
将TLK6201EA的输出与Xilinx FPGA的LVDS配置输入接口的推荐输出结构是什么? SCAA059c的图18和19推荐了不同的方法,但我也看过其他方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Luis,
以下是基于不同TI文献的一些不同终止方式。 您向我指出的文档有一个与SCAA059C中的不同的方案。 请参阅下文。
http://www.ti.com/lit/an/scaa059c/scaa059c.pdf
谢谢!
标记