This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万符合EN5.5011万 B类辐射排放要求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661865/dp83822i-dp83822-meets-en55011-class-b-radiated-emission-requirements

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其它部件:Tida-0.0928万

问候,

我们很高兴地通知  DP8.3822万现在符合 EN5.5011万 B类辐射排放要求

Tida-0.0928万 (符合DP8.3822万  EMI/EMC,10/100 Mbps以太网参考设计)用户指南更新了测试结果和预合规性测试的扫描结果。

http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0928万

此外,TIDA-0.0928万已针对以下预合规性测试进行了测试。 测试结果在用户指南中更新。

–符合IEC 6.1万-4-2 4级标准B

–符合IEC 6.1万-4-4级别4标准B

–符合IEC 6.1万-4-4, 3级,标准A

–符合IEC 6.1万-4-3,IEC 6.1万-4-6测试要求,接受标准A

原理图文件也根据最新的TIDA-0.0928万进行了更新,可在同一页面上找到。

此致,

Geet Modi