请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3822万I 主题中讨论的其它部件:Tida-0.0928万
问候,
我们很高兴地通知 DP8.3822万现在符合 EN5.5011万 B类辐射排放要求。
Tida-0.0928万 (符合DP8.3822万 EMI/EMC,10/100 Mbps以太网参考设计)用户指南更新了测试结果和预合规性测试的扫描结果。
http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0928万
此外,TIDA-0.0928万已针对以下预合规性测试进行了测试。 测试结果在用户指南中更新。
–符合IEC 6.1万-4-2 4级标准B
–符合IEC 6.1万-4-4级别4标准B
–符合IEC 6.1万-4-4, 3级,标准A
–符合IEC 6.1万-4-3,IEC 6.1万-4-6测试要求,接受标准A
原理图文件也根据最新的TIDA-0.0928万进行了更新,可在同一页面上找到。
此致,
Geet Modi