This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万 CC去抖

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666474/tps65982-tps65982-cc-debounce

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

我有一个关于TPS6.5982万 CC检测的问题。 我认为TPS6.5982万用于检查CC电压(或电流?) 连接c型电缆后,tCCdebounance规范为100ms-200ms。

如果电压不符合CCdebounance的C型规范,会发生什么情况? TPS6.5982万 FW是否再次尝试连接C型?

此致,
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    PD控制器检测CC线路处的电压。 在CC通道上有电压后,tCCdebounce时间开始。 如果没有电压,则PD控制器将保持未连接状态,就像未连接任何设备一样。  

    有关详细信息,请参阅 http://www.usb.org/developers/docs/上USB Type-C规范的第4节

    我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!