请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万 您好,团队,
我有一个关于TPS6.5982万 CC检测的问题。 我认为TPS6.5982万用于检查CC电压(或电流?) 连接c型电缆后,tCCdebounance规范为100ms-200ms。
如果电压不符合CCdebounance的C型规范,会发生什么情况? TPS6.5982万 FW是否再次尝试连接C型?
此致,
Satoshi Yone