主题中讨论的其他部件:DS90UR905Q-Q1,
您好,
我正在尝试使用DS90UR905Q-Q1和DS90UR910-Q1 IC将24位并行RGB数据从摄像机转换为CSI-2。 910 IC的数据表显示输出信号需要传送到应用处理器。 我已经尝试使用Raspberry Pi 3b进行此操作,但它不起作用,说摄像头无法打开。 我相信这与RPi使用的I2C命令有关。 TI推荐使用哪种类型的应用处理器?
如果需要更多详细信息,请告诉我。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试使用DS90UR905Q-Q1和DS90UR910-Q1 IC将24位并行RGB数据从摄像机转换为CSI-2。 910 IC的数据表显示输出信号需要传送到应用处理器。 我已经尝试使用Raspberry Pi 3b进行此操作,但它不起作用,说摄像头无法打开。 我相信这与RPi使用的I2C命令有关。 TI推荐使用哪种类型的应用处理器?
如果需要更多详细信息,请告诉我。
谢谢
我使用了摄像机链路基座上的帧和线的正时图。 我们能够看到910的CSI-2时钟输出以及我发送的数据(仅当DE=1时)。
我发送了所有0,然后发送了所有1,用于RGB,并分别看到了Data0和Data1通道0和1。 然后,我制作了R,G和B 1111万,并在两个数据通道中看到了范围上的相应数据。 我还交替地将数据更改为1010.101万,并且也看到了。 所以我相信905和910都能正常工作。
我能够看到数据通道显示的脉冲类似于910数据表的图4。 一个令人困惑的方面是,我把de设置为1常量,做了所有这些。 当我将其设置为摄像头链路的正时图时,我无法在CSI输出上看到任何内容。 是否有我们可以使用的HS,VS和DE的确切时间图?
谢谢