This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:24位并行RGB至CSI-2

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR905Q-Q1, DS90UR910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663490/ds90ur910-q1-24-bit-parallel-rgb-to-csi-2

部件号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UR905Q-Q1

您好,

我正在尝试使用DS90UR905Q-Q1和DS90UR910-Q1 IC将24位并行RGB数据从摄像机转换为CSI-2。 910 IC的数据表显示输出信号需要传送到应用处理器。 我已经尝试使用Raspberry Pi 3b进行此操作,但它不起作用,说摄像头无法打开。 我相信这与RPi使用的I2C命令有关。 TI推荐使用哪种类型的应用处理器?

如果需要更多详细信息,请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先确保DS90UR905Q-Q1中的数据具有有效的视频计时。 作为开始,请尝试使用标准视频定时。 如果没有标准视频定时源 ,910将不会输出。  检查DS90UR910的CSI时钟输出,是否有任何内容? DS90UR910的CSI输出是否与DS90UR910数据表中的图4类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了摄像机链路基座上的帧和线的正时图。 我们能够看到910的CSI-2时钟输出以及我发送的数据(仅当DE=1时)。

    我发送了所有0,然后发送了所有1,用于RGB,并分别看到了Data0和Data1通道0和1。 然后,我制作了R,G和B 1111万,并在两个数据通道中看到了范围上的相应数据。 我还交替地将数据更改为1010.101万,并且也看到了。 所以我相信905和910都能正常工作。

    我能够看到数据通道显示的脉冲类似于910数据表的图4。 一个令人困惑的方面是,我把de设置为1常量,做了所有这些。 当我将其设置为摄像头链路的正时图时,我无法在CSI输出上看到任何内容。 是否有我们可以使用的HS,VS和DE的确切时间图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您想要的分辨率,但请按照标准VESA定时来确定您的分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前正在使用640x480。 我尝试根据VESA标准为DE找到一个计时图,但找不到任何东西。 您是否知道DE的时间安排?

    是否有适用于所有这些信号的24位并行RGB的TI计时图纸? 我们使用Spartan 6 FPGA,因此我们可以以任何方式创建信号。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看我们的视频生成器手册,它具有标准VESA定时。 我应该在2016年2月的COB之前给您安排时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了Maimon-San的时间,
    我们的视频生成器硬拷贝手册中不仅包含HS和VS的这些信息,而且DE计时应该是活动区域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否知道TI建议使用哪些应用处理器与这些IC配合使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../overview.html