This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3237E:关于在RS-232C总线上因过电压而导致破坏时的故障模式

Guru**** 2958870 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3237E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664696/trs3237e-about-failure-mode-when-destruction-due-to-overvoltage-occurs-on-rs-232c-bus

部件号:TRS3237E

大家好,

当在TRS3237E的RS-232C总线上发生因DC 26.4 V过电压超过最大绝对额定值而导致的故障时,故障模式有两个问题。

1. RS -232C总线的驾驶员和接收器的销毁情况如何?
  对VCC或GND短路,或断路状态等?

2.当故障发生时,TTL侧引脚中是否存在过大电压或电流流动的可能性?
是否存在连接到TTL端的设备被破坏的可能性,具体取决于故障情况?

此致,
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thoshi:

    感谢您与我们联系。 我想您指的是驱动器和接收器的V_O输出电压范围。 我是否正确理解这一点?

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk-san,
    感谢您的回复。

    假定RS-232C总线的端子对+ 26.4 V直流电源短路。
    由于它的电压超过TRS3237的驱动器和接收器的绝对最大额定值,因此可以预测故障的可能性,我想知道发生故障时会发生哪种现象。

    此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    感谢您的详细解释。 这是一个非常好的问题,因为这直接影响内部电路结构,因此,仅通过查看原理图来作出陈述并不容易。 让我在我们的实验室做一些实践测试,本周我将向您汇报结果。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    迪尔克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk-san,
    感谢您的合作。 。

    我们期待着取得结果。

    此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi:

    状态更新:

    我正在等待样品。 设备的包装(如果有)与我需要的测试设备不兼容,因此我必须订购不同类型的设备。

    我期待下周开始收到设备,并尽快进行测试。

    此致
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    非常感谢您的耐心等待。 我已经完成了测试,结果非常清楚。 我做了一个电压电流图以直观显示TRS3237E的RS-232驱动器和接收器的行为。

    信息:

    垂直轴电压5 V/Div,水平轴电流5 mA/Div. 该图显示了Rin或DOUT引脚行为。 3台设备的测试结果相同。

    结果:

    对于接收器Rin:该设备在总线上的压力最高为30 V,且该设备仍可正常工作。 线性图表示内部5千欧输入电阻器。

    对于驱动器DOUT:驱动器受到施加到总线的电压的严重影响。 如果总线上施加9 V至17 V的电压,差分信号会失真,因此无法正常工作。 但是,当电压再次降低时,设备将恢复正常运行,不会造成损坏。

       

    对于17 V至20 V范围内的电压,会出现突破,DOUT引脚会对地短路。 一旦发生这种情况,设备就会损坏,并且无法操作,Vcc针脚将会消耗电流,直到设备被损坏。

    我希望这能帮助您解决问题,如果您需要其他任何信息,请告诉我!

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk-San,

    非常感谢您的测试结果。 这对于了解施加过压时IC的行为非常有帮助。

    请你回答第二个问题如下吗?

    2.当故障发生时,TTL侧引脚中是否存在过大电压或电流流动的可能性?
    是否存在连接到TTL端的设备被破坏的可能性,具体取决于故障情况?

    谢谢,此致,
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshi:

    我重新审视了我的工作台并进行了进一步的测试。 为了证明逻辑端(TTL)是否存在任何危险,我对其中一个DOUT和Rin针脚应用了30 VDC,并在任何DIN或Rout针脚(逻辑端)显示任何异常时进行测量。 从TRS3237E卸下的所有其它电源,以查看RS-232总线是否对其中一个针脚短路。

    结果是我看不到逻辑针脚和RS-232总线针脚之间的任何电压。 根据这些结果,我无法看到连接到逻辑端的设备被破坏的可能性。

    此致  

    迪尔克