Other Parts Discussed in Thread: DS34LV86T, DS34LV87T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS34LV86T 主题中讨论的其他部件: DS34LV87T
您好E2E:
我们正在使用DS34LV86与设备外部的另一个终端进行接口。 如果此设备未通电,则当外部端子接通接口信号时,我们会遇到反向偏压。 我怀疑这是通过DS34LV86 ESD二极管进行的反向偏置。
我的这项评估是否正确?
如果设备未通电,是否有任何插入式备用部件不会产生反向偏压。
是否有任何RS-485设备在未向VCC供电时不会反向偏置(即相当于5V容差IC)?
感谢您的帮助!
此致,
拉塞尔