This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV86T:未通电时DS34LV86T上的背面偏压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DS34LV86T, DS34LV87T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662545/ds34lv86t-back-biasing-on-ds34lv86t-when-not-powered

部件号:DS34LV86T
主题中讨论的其他部件: DS34LV87T

您好E2E:

我们正在使用DS34LV86与设备外部的另一个终端进行接口。  如果此设备未通电,则当外部端子接通接口信号时,我们会遇到反向偏压。  我怀疑这是通过DS34LV86 ESD二极管进行的反向偏置。

 我的这项评估是否正确?  

如果设备未通电,是否有任何插入式备用部件不会产生反向偏压。

 是否有任何RS-485设备在未向VCC供电时不会反向偏置(即相当于5V容差IC)?

感谢您的帮助!

此致,

拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell,

    很遗憾听到您的问题。 我想确保我了解情况。 设备未通电时,它通过输入引脚反向偏置哪个引脚? 请注意,在输入级有一个连接到Vcc和GND的电阻分压器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hao,
    客户:

    我们所拥有的驱动程序(DS34LV87T)位于已通电的主机平台上。 接收器在我的主板上,未通电。 我们看到DS34LV86T的导轨上有电压(即使我的主板上没有通电)。 由于这是唯一连接的接口,我假设电流流经的是DS34LV86T差分输入引脚(ESD二极管?) 明天我会尝试获取一些示波器图。

    此致,

    拉塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell,

    您在DS34LV86T导轨上看到的电压水平是多少? 您是否可以尝试添加一些负载(某些电阻器) 以查看导轨是否会被拖下? 请告诉我您的结果以及您的顾虑。 也许我们可以找到解决方法。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    您是否有客户关于此问题的任何更新?

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    我们的客户上周都外出了。  我会用镜头来让他看看他的位置。

    拉塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Russell:

    只需登记入住即可。 您最终是否听到了客户的反馈?

    谢谢!
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,是的,它已关闭。 董事会上还有另一个组件是问题的根源。

    感谢您的支持。 对追鹅感到抱歉。

    拉塞尔