请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH947-Q1 您好,
我希望您在下面对此进行确认。
*我们应该使用“28BIT串行器模式”的哪种情况?
如果您对此模式有任何使用情况,请告诉我。
此致,
Mahcida
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我希望您在下面对此进行确认。
*我们应该使用“28BIT串行器模式”的哪种情况?
如果您对此模式有任何使用情况,请告诉我。
此致,
Mahcida
Darryl-san您好,
感谢您的回复。
>对延迟表示抱歉。 我检查了设计,但此功能可能不起作用。
>如果你有需要,我可以在工作台上检查。
根据我们和客户的确认,当我们同时设置此设置并添加0x03[1](DE RGB门)时,我们无法观察OLDI的数据输出。
如果上述两位之一更改为“0”,我们可以观察OLDI的数据输出。 所以,这个功能似乎是有效的。
问题1. 请仔细检查此功能是否实际不起作用?
问题2. 如果此功能不能正常工作,请删除此位字段吗?
此致,