This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:Ds90Ux947 28BIT串行器模式用例

Guru**** 2615495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664345/ds90uh947-q1-ds90ux947-28bit-serializer-mode-usecase

部件号:DS90UH947-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*我们应该使用“28BIT串行器模式”的哪种情况?

如果您对此模式有任何使用情况,请告诉我。

此致,

Mahcida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,
    947可以与哪个反序列化器配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl-san您好,

    感谢您的回复。

    DES是948。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl-san您好,

    请您给我反馈意见吗?

    巴西,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,
    很抱歉耽误你的时间。 我检查了设计,但此功能可能不起作用。
    如果你有需要,我可以在工作台上检查一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl-san您好,

    感谢您的回复。

    >对延迟表示抱歉。 我检查了设计,但此功能可能不起作用。
    >如果你有需要,我可以在工作台上检查。

    根据我们和客户的确认,当我们同时设置此设置并添加0x03[1](DE RGB门)时,我们无法观察OLDI的数据输出。

    如果上述两位之一更改为“0”,我们可以观察OLDI的数据输出。 所以,这个功能似乎是有效的。

    问题1.  请仔细检查此功能是否实际不起作用?

    问题2. 如果此功能不能正常工作,请删除此位字段吗?  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl-san您好,

    请您就上述两个问题向我提供反馈意见吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Machida-san,
    本周,我将在EVM上使用UH948设置UH947,并检查28B是否正常工作。
    由于这些是串行LVDS信号,我能想到的快速测试它们的最简单方法是使用LVCMOS到LVDS和LVDS到LVCMOS适配器。
    我计划在3/2 COB之前完成。
    如果这不起作用,我会将其从数据表中删除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darryl-san您好,

    感谢您的回复。

    我将等待您的反馈。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl-san您好,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Machida-san,

    我尝试在947EVM至948EVM上使用,但28B不工作。 我配置了单链路和双链路,吞吐量没有变化。 我将输入我们的数据表更新以删除此描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darryl-san,

    感谢您的回复。

    >我尝试使用947EVM至948EVM,但28B不工作。
    您的意思是,即使您将DS90Ux947的Add 0x1A[1]设置为1,也不能观察吞吐量的差异吗?

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darryl-san您好,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,
    是的,在947侧,我写入0x1A[1]=1在串行器侧启用28B,在948侧,我写入0x28[1]=1在反序列器侧启用28B aon和0x1A[1],0x28[1](即00,01,10,11)的每个组合。 我发现HS或VS或DE的吞吐量没有任何差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darryl-san,

    感谢您的确认。

    已理解。

    巴西,