你好
我尝试使用OE引脚重置I2C寄存器并强制芯片进入断电模式。 我有一个220nF电容器连接在OE和GND之间,还有一个BSS138 FET,因此外部设备可以强制TMDS181复位。 在电气方面,这似乎工作正常,OE电压通常为2.5V (其他接线柱提到的电压正常),当我打开FET时,电压将变为0V。
根据手册,这应该会重置所有I2C寄存器并将芯片置于断电模式,但如果我写入一个寄存器,例如0x0C (VSWING设置),使用非默认值, 然后将OE向下拉200毫秒,然后释放它,之前的值仍在寄存器中。 如果我读取包含电源和待机标志的寄存器0x20,则无论OE的状态如何,它始终读取0x4A。 我在测试期间设置了HPD_Auto_PWRDWN_DISABLE,因此HPD的状态不会影响这一点。
为什么这不起作用?
谢谢
马丁