This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:OE引脚未重置寄存器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665087/tmds181-oe-pin-not-reseting-registers

部件号:TMDS181

你好

我尝试使用OE引脚重置I2C寄存器并强制芯片进入断电模式。  我有一个220nF电容器连接在OE和GND之间,还有一个BSS138 FET,因此外部设备可以强制TMDS181复位。  在电气方面,这似乎工作正常,OE电压通常为2.5V (其他接线柱提到的电压正常),当我打开FET时,电压将变为0V。

根据手册,这应该会重置所有I2C寄存器并将芯片置于断电模式,但如果我写入一个寄存器,例如0x0C (VSWING设置),使用非默认值, 然后将OE向下拉200毫秒,然后释放它,之前的值仍在寄存器中。  如果我读取包含电源和待机标志的寄存器0x20,则无论OE的状态如何,它始终读取0x4A。  我在测试期间设置了HPD_Auto_PWRDWN_DISABLE,因此HPD的状态不会影响这一点。

为什么这不起作用?

谢谢

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin

    您能否分享您的原理图,以及能否测试其他方法(HPD和注册)?

    此致
    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的示意图,了解如何控制OE引脚。

    在回答您的问题时,当HPD变低时,寄存器0x20显示0x8A,表示断电模式。  当我在寄存器0x09中设置PD_EN时也会发生这种情况,但在这两种情况下,VSWING寄存器都不会重置为其默认值。

    因此,问题是:

    *为什么OE引脚不会导致断电情况。

    *在断电情况下,哪些寄存器(如果有)实际上会重置为默认值。

    谢谢

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    您能否确认在针脚处,OE实际上 正在降低?  我在实验室中对此进行了测试,在OE设置为低电平后,我总是能看到寄存器被清除。  您的设备是否处于I2C模式?  您如何读取寄存器?

    谢谢!

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经检查了示波器,当我期望时,OE将会降低(低于0.1伏)。

    该器件处于I2C模式-引脚10被拉高,我可以可靠地读取寄存器。  软件在启动时读取8字节DEVICE_ID字段并进行验证。

    谢谢

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Martin

    是否可以重新上传? 我看不到任何东西。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    重读支持线程后,我想您看到的是预期的设备操作,但我们的文档不是很清楚。 我将与团队一起澄清数据表。

    仅当OE变低时才会清除设备寄存器。 如果设置了PD_EN或HPD_SNK过低,设备寄存器将保持加载状态。 这样做的目的是,每次断开/重新连接接收器时,都不需要对寄存器重新编程。

    当OE低电平时,无法读取设备寄存器,因此您将看不到断电状态位已设置。

    您能否确认这与您看到的行为相符?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    已确认-这是我现在看到的内容。

    感谢您清除此信息。

    此致

    马丁