Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB422
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:BQ2.57万, TPS6.5981万, TUSB320, TUSB422您好!
我正在更新具有USB C型连接器的手持式仪器。 我正在使用USB电源为电池充电。 在24V - BQ2.57万之前是安全的。
因此,为了加快充电速度,我正在寻找最简单的解决方案,告诉PD主机尽可能多地供电;15或20V,3A。
是否有人愿意,请确定一个被动的部件或解决方案 (如果可能,不需要与处理器通信)?
输入电源连接到一个没有与处理器通信线路的小PCB。 我不想修改布线和硬件的其余部分。
非常感谢,
Steve