This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪一个是最简单的UFP PD控制器?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665063/which-is-the-simplest-ufp-pd-controller

线程中讨论的其他部件:BQ2.57万TPS6.5981万TUSB320TUSB422

您好!

我正在更新具有USB C型连接器的手持式仪器。  我正在使用USB电源为电池充电。  在24V - BQ2.57万之前是安全的。

因此,为了加快充电速度,我正在寻找最简单的解决方案,告诉PD主机尽可能多地供电;15或20V,3A。

是否有人愿意,请确定一个被动的部件或解决方案 (如果可能,不需要与处理器通信)?

输入电源连接到一个没有与处理器通信线路的小PCB。  我不想修改布线和硬件的其余部分。

非常感谢,

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们拥有可用于PD接收器的TPS6.5981万。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试重新表述这个问题:

    有人能帮我找到一个简单的解决方案,在 设备和处理器关闭时,使用接收器控制器为设备的电池充电吗?

    TPS6.5981万确实可以完成这项工作,但是,它的56个引脚似乎是一种过度使用。  TUSB320怎么样?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,

    TUSB320不支持PD,因此您只能通过该设备获得5V/3A的最大电压。 如果您要将PD电源级别降低到100W,则需要PD控制器。 TPS6.5981万是TI提供的“最简单”PD控制器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    谢谢,但我不能接受最简单的解决方案有56个引脚(至少80 % 引脚对我的应用毫无用处)。
    TUSB422怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    TUSB422需要一个用于PD的外部微控制器。 您需要在该微控制器上写入PD堆栈,以便吸收PD电压。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric;
    您是否有一些TPS6.5981万设计示例或设计指南可用于此应用?
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,

    我们提供了TPS6.5981万-EVM,您可以遵循这些设计文件,它们位于TI.com上

    谢谢!
    Eric