This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:EVM板和计算机之间的USB连接

Guru**** 2613185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, USB2ANY, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666611/ds125df1610evm-usb-connection-between-the-evm-board-and-the-computer

部件号:DS125DF1610EVM
线程中讨论的其他部件: USB2ANYDS125DF1610DPS-dong-EVM

您好,

我无法将DS125DF1610EVM板与SigCon Architect软件配合使用。 按照 DS125DF1610EVM用户指南的说明,我一直处于“3. Setup Instructions (设置说明)”,我发现其中有些不清楚:

“使用USB2ANY,USB电缆可以直接连接到EVM板和计算机上的USB端口。”

这句话似乎表明我应该使用USB2ANY器件,并且我可以直接将EVM板连接到计算机,而无需使用USB2ANY...

无论如何,由于我收到了不带USB2ANY的EVM板, 并且TI网站上的SigCon架构师页面显示DS125DF1610EVM板不需要解密器,因为“USB控制器已在板上”,我尝试使用提供的USB A/mini-B电缆将EVM板直接连接到计算机。 一旦主板插入电源,D36 LED指示灯将亮起。 但是,当我打开SigCon Architect时,我会看到一个弹出窗口,告诉我“There are no USB2ANY interfaces detected”(没有检测到USB2ANY接口),建议我在演示模式下重试或继续。 在演示模式下,当我尝试取消选中"Demo mode"(演示模式)框时,将出现相同的弹出窗口。 我尝试删除设备列表中除DS125DF1610之外的所有设备,并重新尝试了该过程,结果相同。

在启用通过香蕉电缆连接的2.5V电源之前和之后,我尝试检测EVM板。

我做错了吗?

提前感谢您的参与,

--

红色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Romain:

    DS125DF1610EVM包含板载USB2ANY电路,因此不需要外部USB2ANY板(或DPS-donger-EVM)。 您只需将USB到miniUSB电缆从PC插入主板即可。

    您收到的EVM可能会以某种方式损坏固件。 当您在插入miniUSB电缆后看到D36时,指示灯是否会从昏暗的灯光慢慢亮起到明亮的绿色灯光? 如果是,则可能表示缺少固件或固件损坏。 如果是这种情况,请告诉我,我可以通过单独的电子邮件线程将固件发送给您。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢你的帮助。 实际上,当我插入电缆时,D36会立即变为亮红色。

    --
    红色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Romain:

    我建议尝试在USB2ANY上重新加载固件,作为一种预防措施,看看这是否允许您与DS125DF1610EVM上的USB2ANY成功通信。

    我将向您发送一封离线电子邮件,我们可以在那里进行跟进。

    此致,

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    感谢你的帮助。 总之,升级固件不是解决问题的方法,但该过程导致检测到实际问题:连接器J193的引脚必须分流1-3和2-4,这与用户指南“所有引脚打开”的默认设置不同。

    请注意,在固件更新后,当我重新启动SigCon Architect时,它要求我执行固件降级至版本2.7。0.10 是SigCon Architect使用的版本,因此我根据您的建议粘上版本2.7。0.10。

    此致,
    --
    红色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Romain:

    已确认。 DS125DF1610EVM用户指南中似乎有一个拼写错误,其中J193最初指示为保持打开状态。 要启用从USB2ANY到DS125DF1610的连接,应将针1-3和2-4固定。

    我们正在努力更新DS125DF1610EVM用户指南以反映此修正。

    谢谢!

    Michael