Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610EVM, USB2ANY, DS125DF1610
线程中讨论的其他部件: USB2ANY, DS125DF1610, DPS-dong-EVM
您好,
我无法将DS125DF1610EVM板与SigCon Architect软件配合使用。 按照 DS125DF1610EVM用户指南的说明,我一直处于“3. Setup Instructions (设置说明)”,我发现其中有些不清楚:
“使用USB2ANY,USB电缆可以直接连接到EVM板和计算机上的USB端口。”
这句话似乎表明我应该使用USB2ANY器件,并且我可以直接将EVM板连接到计算机,而无需使用USB2ANY...
无论如何,由于我收到了不带USB2ANY的EVM板, 并且TI网站上的SigCon架构师页面显示DS125DF1610EVM板不需要解密器,因为“USB控制器已在板上”,我尝试使用提供的USB A/mini-B电缆将EVM板直接连接到计算机。 一旦主板插入电源,D36 LED指示灯将亮起。 但是,当我打开SigCon Architect时,我会看到一个弹出窗口,告诉我“There are no USB2ANY interfaces detected”(没有检测到USB2ANY接口),建议我在演示模式下重试或继续。 在演示模式下,当我尝试取消选中"Demo mode"(演示模式)框时,将出现相同的弹出窗口。 我尝试删除设备列表中除DS125DF1610之外的所有设备,并重新尝试了该过程,结果相同。
在启用通过香蕉电缆连接的2.5V电源之前和之后,我尝试检测EVM板。
我做错了吗?
提前感谢您的参与,
--
红色