https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663160/tps65983b-temp-range
部件号:TPS6.5983万B主题中讨论的其他部件:TPS6.5981万EVM, TPS6.5981万
您好,
是否有支持PD 3.0 控制器且指定温度为-40 +85°C的版本?
我们还可以解决一些工业PC应用。
谢谢
Umberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663160/tps65983b-temp-range
部件号:TPS6.5983万B您好,
是否有支持PD 3.0 控制器且指定温度为-40 +85°C的版本?
我们还可以解决一些工业PC应用。
谢谢
Umberto
您好,Umberto:
您是否正在构建Thunderbolt 3生态系统?
否则,建议不要使用TPS6.5983万B。 我建议使用TPS6.5981万EVM,它可自定义以适合大多数类型的构建,其额定温度为-40至125C。
我们目前不提供3.0 a的大型市场设备,但好消息是3.0 与2.0 的比变化不大。 电源规则相同(5V,9V,15V,20V)。 需要3.0 的哪些新功能,但2.0 不提供?
我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。
您好,Umberto:
如果应用程序不是Thunderbolt,则TPS6.5981万将是我推荐的PD控制器。 我们计划发布3.0 的非Thunderbolt控制器。 我们目前认为,此设备可能会在2018年第二季度末左右推出APL,但这可能会发生变化。
如果您的客户目前需要PD设备,我们只有2.0 设备。 我会问您的客户,他们计划在3.0 上使用哪些2.0 中没有的规格。 有几个应用程序没有使用3.0 的新功能,因此2.0 的操作正常:-)
如果这回答了您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。