This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:温度范围

Guru**** 2611555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663160/tps65983b-temp-range

部件号:TPS6.5983万B
主题中讨论的其他部件:TPS6.5981万EVMTPS6.5981万

您好,

 是否有支持PD 3.0 控制器且指定温度为-40 +85°C的版本?

我们还可以解决一些工业PC应用。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    您是否正在构建Thunderbolt 3生态系统?

    否则,建议不要使用TPS6.5983万B。 我建议使用TPS6.5981万EVM,它可自定义以适合大多数类型的构建,其额定温度为-40至125C。

    我们目前不提供3.0 a的大型市场设备,但好消息是3.0 与2.0 的比变化不大。 电源规则相同(5V,9V,15V,20V)。 需要3.0 的哪些新功能,但2.0 不提供?

    我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aramis,

     不是,应用程序不是Thunderbolt,我的客户设计工业PC板,他们需要符合PD 3.0 规范。

    我不确定哪个功能更重要,但由于它们是通用功能,因此它是与最新规格兼容的卖点。

    我们是否计划使用PD 3.0 的任何新设备?
    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    如果应用程序不是Thunderbolt,则TPS6.5981万将是我推荐的PD控制器。 我们计划发布3.0 的非Thunderbolt控制器。 我们目前认为,此设备可能会在2018年第二季度末左右推出APL,但这可能会发生变化。

    如果您的客户目前需要PD设备,我们只有2.0 设备。 我会问您的客户,他们计划在3.0 上使用哪些2.0 中没有的规格。 有几个应用程序没有使用3.0 的新功能,因此2.0 的操作正常:-)

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    由于我们已关闭此线程,请您选择 此已解决我的问题  

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户! 非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)