Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401, SN65DSI83, SN65DSI86, SN65DSI85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DSI83 主题中讨论的其它部件:DLPC6401,, SN65DSI86, SN65DSI85
您好,支持团队,
我们正在设计一种产品,我们需要您提供一些信息。
对于此产品,我们的处理器将以DSI形式发出视频数据,并且需要以LVDS形式向连接的显示控制器(TI - DLPC6401)提供相同的数据。
在此,我们计划将DSI用于LVDS桥接芯片TI - SN65DSI83。
那么,上面提到的桥接芯片和显示控制器是完全相互兼容的吗?
此外,我们还想了解,要使两者兼容,需要哪些共同的必要参数?
谢谢!
Pankil Shah