This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:此桥接芯片与显示控制器DLPC6401的兼容性

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6401, SN65DSI83, SN65DSI86, SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661842/sn65dsi83-compatibility-of-this-bridge-chip-with-display-controller-dlpc6401

部件号:SN65DSI83
主题中讨论的其它部件:DLPC6401,, SN65DSI86SN65DSI85

您好,支持团队,

我们正在设计一种产品,我们需要您提供一些信息。

对于此产品,我们的处理器将以DSI形式发出视频数据,并且需要以LVDS形式向连接的显示控制器(TI - DLPC6401)提供相同的数据。

在此,我们计划将DSI用于LVDS桥接芯片TI - SN65DSI83

那么,上面提到的桥接芯片和显示控制器是完全相互兼容的吗?

此外,我们还想了解,要使两者兼容,需要哪些共同的必要参数?

谢谢!

Pankil Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好pankil,
    SN65DSI83与DLPC6401不兼容。 有模显示控制器支持DP,因此您可以使用SN65DSI86,它是MIPI DSI和eDP之间的桥接设备。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。

    如果这个控制器支持DP,我们肯定不能使用。
    但我们参考 了www.ti.com/.../DLPC6401 上的DLPC6401显示控制器,他们在上面提到过
    "提供单通道,基于LVDS的平板显示器(FPD)-Link兼容输入接口"。

    据我们所知,它支持LVDS输入。

    请更正我们。

    谢谢!
    Pankil Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pankil,
    您是正确的,设备支持LVDS输入。 请确认支持的格式是否与SN65DSI85数据表的8.4 4部分中的LVDS输出格式匹配。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。

    对于相同的项目线程,我们有一些与实施相关的问题。

    1.我们已在下面的寄存器中配置了所述的值。
    如果需要更改顺序或值,请告知我们。
    0. PLL_EN_STAT = 0
    1.断言_EN
    延迟= 1
    3. Cha_active_line_length = 1280或0x500
    4. CHA_Vertical DISPLAY_SIZE = 800或0x320
    5. CHA_HSYNC_PULES_WIDTH = 80或0x050
    6. CHA_VSYNC_PULES_WIDTH = 9
    7. CHA_SYNC_DELAY = 32
    8. Cha_horizontal_Back_Porch = 40
    9. Cha_vertical_Back_Porch =7
    10. CHA_Horizontal_FROM_PORCH = 40
    11. CHA_Vertical Front _Porch = 7
    12. LVDS_CLK_RANGE = 62 MHz至87.5 MHz
    13. DSI_CLK_divider = 3.
    14. CHA_DSI_Lanes = 4
    15. CHA_DSI_CLK_RANGE = 430至435 MHz
    16. CHA_24bpp_mode = 24bpp模式(格式2)
    17.延迟=100
    18.启动视频流
    19. PLL_EN_STAT = 1.
    20.延迟= 10毫秒
    21. soft_reset = 1.


    2.对于水平,垂直同步等视频参数,我们需要根据DLPC6401控制器将这些参数设置为1280*800的分辨率。

    如上所述,我们设置了视频参数,但在DLPC6401数据表的7.3 .1.5 部分中,它们提到了视频参数的不同数据。

    因此,我们需要了解1280 x 800分辨率的视频参数,我们必须在sn65dsi83上配置这些参数才能发送到DLPC6401控制器。

    1.水平和垂直同步脉冲
    2.水平和垂直同步的同步延迟
    3.用于水平和垂直同步的前后门廊

    谢谢!
    Nilesh Patil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Nilesh:
    我不熟悉DLPC6401视频参数。 请在视频和数据显示> DLP视频和数据论坛中发布您对DLPC6401的问题。
    我建议您使用DSI调谐器根据您从DLP团队获得的参数配置SN65DSI83。 确认这些参数后,我可以帮助您查看DSI84设置。
    此致