This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1029-Q1:操作状态图中Vsup > Vsup_under和EN=low时的过渡目的地

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC1021A-Q1, TLIN1029-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667348/tlin1029-q1-transition-destination-when-vsup-vsup_under-and-en-low-in-operation-state-diagram

部件号:TLIN1029-Q1
主题中讨论的其他部件:TPIC1021A-Q1

大家好,

至于TPIC1021A-Q1,则由无源系统状态转换至睡眠模式
在VSUP > VSUP_under和EN = Low的条件下。

但对于TLIN1029-Q1,系统状态从无电源转换到待机模式。

请参见下图。

我的客户想知道更改过渡目的地的原因。
请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    该交换机的部分目的是在通电时具有定义的RXD状态,而不是浮动状态,并且具有更强的上拉端接。 这也与我们所有更新的LIN设备一致。 无论哪种情况,保持EN高通电都将使设备直接进入正常模式。

    如果您有任何其他问题或疑虑,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric -San,

    感谢您的及时回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢你。

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野山

    我很高兴能回答您的问题。 如果可能,您能否告诉我客户为什么想要了解此信息?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric San,

    我觉得客户想知道的状态控制流程是否有问题
    TPIC1021A-Q和已更改。

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中野山

    理解,感谢您的回答,如果您有任何其他问题或疑虑,请告诉我,否则我将结束此主题。

    此致,